Lernen Sie Nesar kennen

Kategorien:

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor: Nesar Ishaqzada, Maschinen- und Anlagenführer

25/01/2022 - 12:00 AM

Unser Kollege Nesar Ishaqzada arbeitet seit eineinhalb Jahren als Maschinen- und Anlagenführer (Verseiler) an unserem Standort in Berlin-Köpenick. Er erledigt seine Arbeit täglich mit Freude und ist sehr fleißig, dabei brachte nur ein Zufall Nesar und das Kabelwerk zusammen. „Ich bin die Straße entlang gegangen und habe dabei zufällig das Kabelwerk Köpenick entdeckt, habe Menschen während ihrer Arbeit gesehen und eine Woche später den Arbeitsvertrag unterzeichnet. Als ich meinen Vorgesetzten das erste Mal sah, habe ich mich sehr wohl gefühlt und spürte sofort die positive Stimmung am Standort.“ In der Vergangenheit hatte Nesar verschiedene Jobs, unter anderem hat er eine Zeit lang als Kellner oder sogar als Fitness Coach gearbeitet, bevor er seine neue Berufung gefunden hat.

Die abwechslungsreiche Arbeit und das Herstellen verschiedener Kabeltypen an unterschiedlichen Maschinen wird nie langweilig. „Ich arbeite acht Stunden im Drei-Schicht-System. Zuerst beginne ich meinen Tag zu planen und konzentriere mich darauf, welche Arbeiten in den kommenden Stunden zu erledigen sind. Ich versuche Fehler zu vermeiden, um die Qualität der Kabel zu gewährleisten.“

Dabei führt er seine Arbeiten sehr zuverlässig und ruhig durch und er lernt gerne von seinen Kollegen, um sich stetig zu verbessern. „Die Möglichkeit berufliche Erfahrungen zu sammeln und sich hierüber innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln ist ein Punkt, der mir sehr bei Prysmian gefällt.“

Ein fast anderer Mensch wird aus Nesar, wenn er seinem Hobby, dem Kampfsport nachgeht. Dann wird aus ihm ein professioneller Muay Thai Boxer, der viel trainiert und gerne kämpft. Gut, dass er das nur in seiner Freizeit auslebt! Seine Kollegen beschreiben ihn als respektvollen Menschenkenner, dem gute Kommunikation in seinem Arbeitsumfeld sehr wichtig ist. „Nur so kann man qualitativ gute Arbeit leisten“, meint Nesar.